This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181 SI (信号完整性)测试失败

Guru**** 2772845 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729936/tmds181-tmds181-si-signal-integrity-test-fail

器件型号:TMDS181

尊敬的支持

客户 对 SI 测试的反馈 TMDS181失败

你有什么建议吗?

下面的 PCB 设置

阻抗95 Ω。

2.目前差分对间距约为20mil,实际不能应用30mil 或4倍的线宽。

差分线路之间的差值为+/-5mil。 总长度不超过2英寸。

4、元件在差分线路上对称。

5、信号线路上有合适的 ESD 器件(ESD8004MUTAG)。

请参阅随附的关于 PCB 和原理图

e2e.ti.com/.../PCB.pdfe2e.ti.com/.../2248.TMDS181.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您是否有可以共享的裸板阻抗测量结果?

    请尝试移除 ESD 组件、看看它是否有助于通过阻抗测试。

    布局文件不完整、但查看它、我有以下问题。
    1.您是否在顶层路由信号? 看起来您使用的是穿孔连接器。 在这种情况下、您需要在底层移出信号、使穿孔引脚成为传输的一部分、从而防止穿孔引脚在信号传输路径中充当残桩。
    2.看起来您是将 HDMI 差分迹线从一层更改为另一层。 如果是这种情况、您是否在电流返回路径的信号过孔旁边有 GND 过孔?
    3. HDMI 差分迹线下方是否有实心参考平面? 它们是 GND 还是电源参考平面?

    谢谢
    David