This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:如何识别 USB 设备的速度

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729785/tusb4041i-how-to-recognize-the-speed-of-usb-devices

器件型号:TUSB4041I

您好!

我想知道如何识别 TUSB4041I 上 USB 器件的速度(全速/高/低)。

在枚举期间观察 D±引脚电压是一般方法吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi-San

    对于 LS USB 器件、D-将驱动为高电平、当器件插入集线器时、D+将驱动为低电平。

    对于 FS/HS USB 器件、当器件插入集线器时、D+将驱动为高电平、D-将驱动为低电平。 此外、如果器件支持 HS、则器件会将线性调频脉冲 k 驱动到 D+/D-总线上、如果集线器支持 HS、则会通过 KJKJKJ 进行响应。 如果集线器不支持 HS、它将不会通过 KJKJKJ 进行响应、然后 USB 保持在 FS 模式。

    谢谢
    David