This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:V+引脚问题

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729738/trs3232e-v-pin-question

器件型号:TRS3232E

大家好、

我的客户询问 V+/V-引脚的用途是什么。 这两个引脚上的电势将是多少?

对于这两个引脚、是否应该更好地将相应的电容器连接到 GND 或 VDD?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    V+和 V-信号是由 RS-232收发器的电荷泵电路生成的较高电压正负电源轨。 由于 TRS3232E 使用四电容器电荷泵、因此 V+/V-引脚上的最大电压分别为2*VCC 和-2*VCC。

    我建议将 V-引脚电容器接地、以便其上的电压差更小。 V+电容可以连接到 VCC 或接地端、两者之间的性能不会有太大差异(电容仅用于存储电荷并减少输出纹波)。

    您可以通过以下博客了解有关 RS-232收发器中电荷泵工作原理的更多信息:

    e2e.ti.com/.../how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大