This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3237E:数据单采样率和波特率关系

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3237E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729767/max3237e-data-singling-rates-and-baud-relationship

器件型号:MAX3237E

大家好、

MAX3237E 规范描述  了高达1Mbit/s 的数据信令速率

它是否等于高达1Mbit/s 的波特率?

如果我的客户设置波特 921600、有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、arking、

    RS-232信令使用简单的二进制 NRZ 数据编码、因此数据速率、信令速率、波特率、线路速率等都是指相同的东西(即发送器和接收器在状态之间切换的速度)。 MAX3237E 可以支持921600波特率和最高1兆波特的任何其它速率。

    最大