This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:当我们具有 VIC 和 VID 时、我想检查为什么我们仍然需要 VIH 和 VIL 规格。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729701/am26ls32ac-i-want-to-check-why-we-still-need-the-vih-and-vil-spec-when-we-have-the-vic-and-vid

器件型号:AM26LS32AC

大家好、

我已查看数据表、VIH 和 VIL 如下。 当我们具有 VIC 和 VID 时、我想检查为什么我们仍然需要 VIH 和 VIL 规格。 VIH 和 VIL 是否与栅极信号有关。 但我发现栅极为1.4V。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您是对的- VIC 和 VID 规格定义了差分输入的输入电压范围、而 VIH 和 VIL 规格定义了"G"控制引脚的逻辑电平阈值。 标称高/低阈值约为1.4V、但考虑到硅工艺变化、温度范围和工作电压范围、VIH 和 VIL 包含阈值电平在最坏情况下的预期变化。

    此致、
    最大