This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:多路复用器功能模式

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728721/hd3ss460-mux-functional-mode

器件型号:HD3SS460

你(们)好  

我的客户正在寻找一个多路复用器、以便在显示端口(4个通道)和1个 USB3.0之间切换。  LNA LNB LNC LnD 是视频源。  
数据表指定了该器 件提供双通道数据/双通道视频之间的多路复用、但客户需要的是双通道数据/四通道视频之间的多路复用。 这是否意味着该器件不适用?

查看下面的配置时、似乎满足了客户要求。 是否可以手动控制 POL、AMSEL 和 EN?

Rgds

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开尔文

    遗憾的是,HD3SS460仅支持2CH 数据/2CH 视频,不支持2CH 数据/4CH 视频。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    了解它支持2CH Data/2CH 视频。 但是、客户不需要同时运行数据和视频。 它所需的是4通道 DP 和2通道数据(USB 3.0)之间的多路复用器。 请参阅下面的图示。 您认为该器件可以支持吗?

    它是否会自动检测接收设备是 USB 设备还是 DP 设备? 还是必须通过跳线完成?

    Rgds

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开尔文

    HD3SS460将适合此目的。
    对于4通道 DP 模式、您将使 LN[A、B、C、D]进入 CTX[n]/RX[n]
    对于 USB 正常模式、您将使 SSTX/SSRX 连接到 CTX1/CRX1
    对于 USB 翻转模式、您将使 SSTX/SSRX 连接到 CTX2/CRX2

    TUSB546也可以正常工作、与 HD3SS460类似、但添加了转接驱动器功能以补偿通道插入损耗。 目标是 USB3.1第1代5G。

    TUSB1046面向 USB3.1第2代10G。

    您可以使用跳线(GPIO 模式)或寄存器访问(I2C 模式)在数据和视频模式之间切换。 但通常情况下、这由 PD 控制器通过 CC 通信来处理。 根据 CC 通信、PD 控制器随后将 HD3SS460/TUSB546/TUSB1046置于适当状态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

    感谢您的确认。  

    如果连接了 USB 器件或 DP 器件、是否有办法自动检测接收器件、或者这只能通过跳线完成?

    Rgds
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开尔文

    然后、您将需要 TPS6598x 等 PD 控制器。 TPS6598x 将通过 CC1/CC2进行通信、根据通信情况、TPS6598x 将使用 GPIO 或 I2C 模式将 HD3SS460配置为 USB/DP 模式。

    有关 USB Type C 和 Alt 模式的更多信息、请参阅此白皮书 :www.ti.com/.../slly021.pdf。

    谢谢
    David