This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:20V/6.5A 灌电流至 TPS65988

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729384/tps65988-20v-6-5a-sink-to-tps65988

器件型号:TPS65988

大家好、

虽然 TPS65988配置为灌电流且存在外部功率 MOSFET、但该电路是否可以识别20V/6.5A 适配器并提供130W 功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongjia、

    这不是 TPS65988支持的操作方式。 如数据表所示、PD 规范允许的最大功率为20V/5A。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric

    另一个问题! TPS65988DE 能否识别 PD 协议中用户的品牌适配器?

    BR

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    如果 PD 适配器包含制造商提供的交替模式、TPS65988DH 可以检测到88上是否配置了相同的交替模式。 下面是一个关于在88上配置交替模式的应用手册:

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric