This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2042B:电源管理论坛

Guru**** 2866700 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2042B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729364/tps2042b-power-management-forum

器件型号:TPS2042B

大家好、

我在数据表中看到了10uF 输出电容器、在 TPS2042B 的 EVM 设计中看到了22uF 输出电容器。 您能否帮助了解更喜欢使用多少电容器? 如果 OUT1=22uF+0.1uF 和 OUT2 -1uF+0.1uF、您有什么问题吗?  

谢谢你。

Mark Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、

    似乎你打开了两个相同的线程、我在另一个线程中回答了你、请检查。

    此致、
    Bob