This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:两个单链路

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729591/sn65dsi84-two-single-link

器件型号:SN65DSI84

您好!

我们的客户使用的是 SN65DSI84。

它们希望同时将一个 DSI 数据驱动到两个单链路 LVDS 输出 。

(如数据副本)

是否可以通过使用 SN65DSI84来实现该目的?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki-San、

    遗憾的是、我们的任何 DSI 器件都无法做到这一点。 您知道客户使用的是哪种处理器吗? 这是因为他们的处理器只有一个 DSI 输出吗?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:

    感谢您的快速回复。
    是的、它们的处理器只有一个 DSI 输出。
    他们希望将同一图像驱动到两个显示面板。

    我将向客户反馈信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama