This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E004:VCC 电容器

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729283/tpd4e004-vcc-capacitor

器件型号:TPD4E004

您好!

我们的客户使用 TPD4E004。

他们忘记连接旁路电容器。

然后它未通过 ESD 测试。

客户有疑问。

它为什么需要一个连接到 VCC 的旁路电容器?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    旁路电容器可以接受 ESD 二极管引导的一些电流、还有助于保持低钳位电压。

    当它们具有旁路电容器时、它是否通过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复。
    客户现在正在调查故障原因。
    我将建议客户连接旁路电容器。

    谢谢、
    Naoki Aoyama