This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:写入问题

Guru**** 2876400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728222/pca9539-write-problem

器件型号:PCA9539
主题中讨论的其他器件:TCA9539

当我在100us 延迟后尝试写入 PCA 寄存器时,它会在   while (I2caRegs.I2CSTR.bit.SCD!= 1){}处挂起并停止

即未检测到停止条件。 我使用28379D 进行通信。 我使用相同的代码与不同的器件通信、它工作正常、但该器件挂起。 那么、您能告诉我们问题出在哪呢?

2次写入之间的时间差应为多少。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    您能否提供有关这种情况的示波器截图?

    您是否也能够上传我们器件的原理图? 如果不是、如果这是敏感信息、您可以通过电子邮件将其发送给我。

    当您说器件挂起时、您是否说 SDA 线路保持低电平、不让它运行?

    您能否将此器件换成我们较新的 TCA9539? 我们的 TCA 系列具有引脚对引脚兼容性、可修复旧 PCA 系列的一些错误。

    "那么、您能告诉我们问题是什么吗?"
    如果 SDA 线路被锁存、您能否发送9个时钟脉冲来查看这是否释放了 SDA 线路。 对我来说、这听起来像是总线卡滞了。 我想看到一些示波器截图、看看是否会有一些串话或可能导致这种情况的东西。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    您是否仍然看到问题?

    -Bobby