This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP119:驱动 eDP 监视器

Guru**** 2926240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729521/sn75dp119-driving-edp-monitors

器件型号:SN75DP119

是否可以使用 SN75DPE 驱动具有相同视频的四个相同的双通道 eDP 监视器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jatan

    您是否有可共享的方框图? 您是否正在尝试同时驱动四个 eDP 面板?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们正在尝试同时驱动四个面板。 很遗憾、我没有一个方框图要分享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jatan

    您可能需要一个 DP 集线器将一个视频源驱动为四个视频输出、然后需要四个 DP119驱动4个 eDP 面板。

    谢谢
    David