请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8020B 您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
我们的应用是载板。
上游将连接到 NVIDIA TX1/TX2 (USB3.0/2.0)、两个下游连接到 USB3.0 A 型连接器、
圆圈突出显示、需要确认
我们还需要知道 成组/SMBA2/HS_UP 和 FULLPWRMGMTz/ SMBA1/SS_UP 引脚功能。
请帮您解释一下。
何时需要? 如果未使用它、它是否可以悬空?