This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982DC 源问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729017/tps65982-tps65982dc-as-source-questions

器件型号:TPS65982

尊敬的:

我对 TPS65982DC 源问题有疑问:

当 USB 设备连接到设备时、CC 逻辑将确定端口为源端口、 但是客户想知道是否可以控制 VBUS 开关在 CC 逻辑通信后开始提供源极电压的时间、目的是在   VBUS 提供源极电源之前让 USB 器件引脚与端口保持牢固的连接。 如果是,如何实施?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    无法更改此计时。 TPS65982符合 PD 标准、更改任何时序都会破坏该合规性。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Eric。