This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:配置设置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729127/ds80pci402-configuration-settings

器件型号:DS80PCI402

我们使用该部件设计用于 NVMe 存储的 PCI-e 插卡(主机总线适配器)。

我们被告知、我们的卡可能会有高达10dB 的插入损耗、并且卡上可能还有另外2dB 的插入损耗。

在下游端、我们有一条连接到器件的70cm 电缆、该电缆具有额外的6-8英寸蚀刻。 它具有15dB 的损耗。

我正在确定转接驱动器的配置设置、以在根点和端点位置提供最干净的眼图。

12dB 主机路径传输到端口 B 输入、然后将电缆重新驱动到器件。

设备发送器通过电缆进入端口 A 接收器。 然后通过12dB 路径驱动到根。

您能帮我确定最佳配置设置以完成此操作吗?

提前感谢。

Robert Bentley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    如果我正确遵循该拓扑、DS80PCI402似乎大致位于27dB PCIe 通道的中间。  即使具有这种衰减水平、我建议从相对较低的 CTLE 均衡水平开始、以查看系统组件的反应。  DS80PCI402仅是有助于均衡总通道损耗的三个组件之一。

    两个方向的设置相同。

    速率=浮点(引脚配置)

    CTLE =电平2 -电平4 (引脚配置 EQ1 = 0且 EQ0 = R/LOAT/1) *从电平2开始*

    DEM1 = 0且 DEM0 = 1 (1000mV)

    此致、

    Lee