This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:350mA

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729359/sn6501-350ma

器件型号:SN6501

你(们)好,先生  

我看到 SN6501在输入电压为5V 至输出电压时具有350mA

但是 效率报告只显示100mA,请问原因是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    数据表中的效率曲线表示输出电流(次级侧)、最大值350mA 表示初级侧电流。 初级侧与次级侧中的电流 将取决于负载以及变压器匝数比。 负载可能只有100mA、但这可能意味着初级侧电流为300mA、具体取决于所使用的变压器。

    尊敬的、

    Lucas Schulte