This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986:显示端口 AUX 通道

Guru**** 2961020 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40154, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729206/tps65986-display-port-aux-channel

器件型号:TPS65986

大家好、

如果将器件用作 DP 源、我想澄清 TPS65986上 AUX_P/N 引脚的上拉/下拉(PU/PD)寄存器。 我查看了一些文档、例如 PMP40154和 SLVUAR1DP。 查看这些文档中的电路、PMP40154电路在 AUX_P 上具有 PD/PU 寄存器、在 AUX_N 引脚上具有 PD。 另一方面 、SLVUAR1DP 只为 PU 和 PD 放置焊盘。 我很困惑在 AUX_P/N 引脚、PU 或 PD 上选择哪个寄存器。 它是否取决于 DP 灌电流侧是需要上拉还是下拉电阻及其寄存器值?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    所使用的超高速多路复用器的数据表中通常提供了 AUX_P/N 线路的上拉/下拉电阻器建议。 例如、PMP40154中使用的超高速多路复用器是 HD3SS460。 您可以在多路复用器的数据表中找到上拉/下拉电阻器建议。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric