This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:有关 TIDA-01627的更多问题

Guru**** 2572195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, BQ25703A, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729067/tps65987d-more-questions-for-tida-01627

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987BQ25703BQ25703ATPS65988

大家好、

您能描述一下 TPS65987D 如何控制 BQ25703吗? 您是否将 TPS65987编程为 I2C 从设备、并在固件中对 I2C 命令进行编程、以了解在 BQ25703中要访问哪些寄存器?  

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们将 TPS65987D 用作 I2C 主设备、将 BQ25703A 用作 I2C 从设备。

    TPS65987D 允许您在配置中馈入配置数据、以控制任何类型的从器件。

    有关相同的更多详细信息,请参阅上的“在 TPS65987D 和 TPS65988 PD 控制器中使用 I2C 主控制器”

    如果您的查询得到了解答、请单击"这解决了 mu 问题"。

    谢谢、

    Rahul