This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511-Q1:TPS2511-Q1能否支持 MFi?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511-Q1, TPS2549-Q1, TPS25810A-Q1, TPS254900-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728761/tps2511-q1-can-tps2511-q1-support-to-mfi

器件型号:TPS2511-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2549-Q1TPS25810A-Q1TPS254900-Q1

尊敬的所有人

    TPS2511-Q1器件能否支持 MFi (专为 iPhone/iPod/iPad 而设计)认证 ?

     还有其他设备可以支持 MFi?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们去了

    我将为您进行检查并尽快回复您。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们去了

    TPS2511-Q1可支持 MFi。
    1) 1)建议的输入电压范围:4.5V 至5.5V
    2)持续最大输出电流:2.2A
    3)支持 Apple DCP 模式(分频器3模式)
    4)电缆补偿功能、用于补偿电缆上的压降

    其他器件:TPS2549-Q1、TPS254900-Q1、TPS25810A-Q1等

    此致、
    Bob