This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2556:TPS2556 8引脚 VSON 高度

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729049/tps2556-tps2556-8-pin-vson-height

器件型号:TPS2556

TPS2556DRB 的数据表仅显示1mm 最大高度。  我还需要最小值和典型值。  我还检查了封装参考链接、图中没有显示尺寸。 www.ti.com/.../mpds118k.pdf

请转发器件的最小和典型高度。

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    抱歉、我们没有此参数。

    此致、
    Bob