This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:输出短路

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729016/tps2557-output-short

器件型号:TPS2557

您好!

此设备的可能故障模式是什么。 设备已进行维修,显示“OUT”引脚对地短路以及 “IN”引脚对地短路。  

即使 OUT 引脚短路、它也应该能够承受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Muthu RAM、

    是的、当 OUT 对地短路且过热时、我们的器件将关断电源开关。

    可能的故障可能是电气过载损坏、例如引脚电压超出建议范围、ESD 电平超过15kV 和8kV 系统级。

    此致、
    Bob