This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:MDI 接口布局指南

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729069/dp83867cr-layout-guidelines-for-mdi-interface

器件型号:DP83867CR

大家好、

我们是否有关于 DP83867CR 上 MDI 接口的布局指南? RGMII 接口有布局指南、可将布线长度保持在6英寸以下–但 MDI 侧是否存在类似的情况? 从 RJ-45连接器到 DP83867 PHY 的最大建议距离是多少?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    MDI 上没有建议的最大布线长度。 较长的布线会导致较高的损耗、并会影响电缆长度。 我建议从 PHY 到 RJ-45连接器的布线长度应小于3英寸。 但是、较长的布线也会起作用、具体取决于系统可接受的电缆长度。 走线应以差分阻抗为差分耦合。 布线还应具有实心返回路径。

    此致、
    Aniruddha