This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130测试失败

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725136/sn75dp130-sn75dp130-test-fail

器件型号:SN75DP130

我执行了与 PHY 合规性测试3.3相同的操作、PR-Rmphasis Level Delta 测试未通过。

写入该值是为了尝试升压、因此尝试升压。
如果您未通过测试、是否有其他方法可以实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tetsuya-san

    您是否有实际故障报告? 哪项差值测试失败? 除了 delta 测试失败之外、还有其他故障吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David


    将发送 CTS3.3结果。
    升压设置在01 (Dafault)进行了测试。

    RBR 和 HBR 良好、但在6-9.5db 时被拒绝、而 Hbr2的结果为3.5-6dB。

    计算可能会输入升压设置中不通过的范围、但我尝试实际设置、升压仍然不足。

    您是否必须设置除 BOOST (可设置)之外的任何其他内容?

    e2e.ti.com/.../HBR2_5F00_NG.pdf

    Tetsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tetsuya-san

    是否可以使用升压设置0x10运行测试? DP130和连接器之间的迹线有多长?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David

    我在实际执行测试之前计算了升压值、该数字以某种方式输入了指定值。
    不过,如果考试失败,我希望采取除升压以外的其他措施。
    dp130和连接器之间的布线约为12mm (0.5英寸)。(路上有共模扼流圈和 ESD 抑制器)

    Tetsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tetsuya-san

    遗憾的是、升压是您唯一可以调整以查看它是否符合合规性的东西。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David

    通过设置升压来执行重新测试。

    结果很好。


    感谢你的建议。

    Tetsuya