This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050#39;s 的最大数据速率是多少?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728952/iso1050-what-is-the-iso1050-s-max-data-rate-can

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

大家好、

    ISO1050的最大数据速率是多少? 我在数据表中看到它是1Mbps、但我不知道如何获取该数据。  你有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!
    是的、ISO1050的最大数据速率为1Mbps。 这可在数据表首页上找到、并可在数据表稍后部分通过器件的开关特性进行解释。
    如果您正在寻找更快的最大数据速率、我建议您查看 TI 的最新隔离式 CAN 收发器 ISO1042。 ISO1042支持高达5Mbps 的 CAN 数据速率。
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我看到了开关特性、它向我展示了 tPLH/tPHL、但我不知道如何根据 tPLH/tPHL 计算数据速率。 您能给我举一些相关的例子吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    不幸的是、这并不是一个非常明确的答案。 CAN 标准是为经典 CAN 的向后兼容性而编写的。 更快数据速率下的仲裁可能以更慢的速度发生。 因此、不能单独使用 tPLH/tPHL 数来确定数据速率。
    但是、如果您确实拥有支持 CAN FD 的器件、例如 TCAN1042或 ISO1042、则数据表中将会提供 FD 时序参数、用于确定最大数据速率。 例如、在 ISO1042数据表中、您可以看到 CAN 总线输出引脚上的位时间大约为200ns (1/2200ns = 5M)。

    这能回答您的问题吗?
    此致、
    Dan