This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:降低 UCC21225A 的开关速度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21225A, UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728996/ucc21225a-decrease-the-switching-speed-ucc21225a

器件型号:UCC21225A
主题中讨论的其他器件: UCC27201

您好,

只需检查 UCC21225A 中是否有降低开关速度的方法。

客户在降压拓扑中之前使用 UCC27201、现在正在对 UCC21225A 进行测试。 由于驱动器功能比 UCC27201强、他们发现 SW 的尖峰更大。  因此、他们想知道在 BOOT 上添加电阻器对于 UCC21225A 是否仍然可以降低开关速度。

谢谢。