请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21225A 主题中讨论的其他器件: UCC27201
您好,
只需检查 UCC21225A 中是否有降低开关速度的方法。
客户在降压拓扑中之前使用 UCC27201、现在正在对 UCC21225A 进行测试。 由于驱动器功能比 UCC27201强、他们发现 SW 的尖峰更大。 因此、他们想知道在 BOOT 上添加电阻器对于 UCC21225A 是否仍然可以降低开关速度。
谢谢。