This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012A:DS90LT012A 输出是 CMOS 还是 TTL?

Guru**** 2518530 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LT012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729032/ds90lt012a-ds90lt012a-output-is-cmos-or-ttl

器件型号:DS90LT012A

你(们)好。

 在 DS90LT012A 数据表的第1页中、IT ISI 认为 这是一 款单通道 CMOS 差动线路接收器。 但是、后面的页面、例如第2、3、4、7、10页和一些其他位置、被称为 TTL 输出。

我们很困惑哪一个是正确的。 请您解释一下吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出规格与许多 TTL 或 LVTTL 器件类似、但实际输出是  作为 CMOS 设计实现的。  输出将一直拉至 VDD 和 GND。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我不清楚你的意思。 我知道、对于 LVTTL3.3V 和 LVCMOS3.3V、它们的 VOH 和 VOL 阈值定义是不同的。 尽管电压值接近,但它们完全不同的电压标准。 就个人而言、我认为数据表应具有一致的说明。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    标题中的"CMOS"是指用于生产此设计的半导体制造工艺的类型。
    LVTTL 或 TTL 输出是指由电气表保证的输出规格类型。 在 DS90LT012A 实现中、输出 NMOS 下拉电阻比输出 PMOS 上拉电阻器强。 这样做是为了匹配2mA IOL 和-0.4mA IOH 电气规格。

    如果此器件连接到 CMOS 输入等高阻抗负载、则 PMOS 输出上拉电阻将允许 VOH 一直上升到 VDD 电源电平。 连接到输出端的示波器探头将看到一个在0V 和 VDD 之间转换的信号。

    此致、
    Lee