This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:请帮助检查 HD3SS6126RUAR 是否支持 SGMII 单路开关?

Guru**** 2983550 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728993/hd3ss6126-pls-help-to-check-if-hd3ss6126ruar-support-sgmii-single-switch

器件型号:HD3SS6126

Dears 请帮助检查 HD3SS6126RUAR 是否支持 SGMII 单路开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HD3SS6126将与 SGMII 配合使用、请确保您能够满足 HD3SS6126控制和差分引脚信令电压要求。

    控制引脚要求
    •从2V 到 VDD 的 VIH
    •0.1V 至0.8V 的 VIL

    差分对要求:
    •VI/O_Diff 从0V 至1.8Vp-p
    •VI/O_CM 范围为0V 至2V

    谢谢
    David