This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:结温

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728576/tpd4s012-junction-temperature

器件型号:TPD4S012

大家好、

以下是 TPD4S012DRYR 器件的 true 语句。

一般而言、ESD 保护器件假设漏电流消耗可以忽略不计、因此 Tj = Ta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 ESD 事件期间、结温不是环境温度。 但是、由于 ESD 脉冲太短、所有散热都不会超过裸片本身。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Cameron、
    那么、对于该器件、结温和环境温度是否相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:
    在正常运行期间、由于功耗极低、它非常接近。 但是、器件的最高环境温度不是最高结温。