This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:TS3USB221用于2个主机和1个 USB 连接器

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729011/ts3usb221-ts3usb221-for-2-hosts-and-1-usb-connector

器件型号:TS3USB221

大家好、

TS3USB221典型应用是将一个主机处理器与两个 USB 连接器连接、以便一次只使用其中一个连接器。

我的应用恰好相反。 我有一个冗余系统、具有两个主机处理器和一个 USB 连接器。 USB 连接器一次只能由一个处理器使用、此时负责系统的处理器。 我想 TS3USB221在这方面是完全有效的、因为它是双向的、但在继续设计之前、我想先确定一下。

有人可以帮我解决这个问题吗? TS3USB221对我的应用真的有效吗?

提前感谢

此致

耶稣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    耶稣

    是的、这是一个有效的应用程序、1D+/1D 和2D+/2D -将连接到每个主机、而 D+/D-将连接到外设。 但您仍然需要弄清楚如何在两台主机之间切换 VBUS。

    谢谢
    David