This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:建议的最高结温

Guru**** 2778155 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728234/dp83822i-recommended-max-junction-temp

器件型号:DP83822I

大家好、

您能否评论 一下 DP83822I 是否存在建议的最大结温? 数据表列出了最高绝对温度135C 和建议环境温度85C。 我假设它是热关断温度。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我们指定最高环境温度。 指定这两个参数是多余的、也不明确、因为结温将根据功率耗散、电路板热阻和环境温度而变化。

    在85°C 的环境中使用加热的 PCB 时、我们看到特征评定过程中结温达到~95C。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 感谢 Rob。

    谢谢、
    Alex