This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:加电时 I2C 设置输出初始化时 I/O 的状态是什么?

Guru**** 2948030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728773/pca9555-what-are-the-status-of-i-os-while-power-on-with-i2c-set-output-initial

器件型号:PCA9555

你(们)好


我们使用 PCA9555进行 LED 控制、


有时、我们在云端发现、I/O (P00-P07和 P10-P13)处于低电平(约0.1V)、而上电时具有 I2C 设置输出初始值。


不稳态、我们云发现 I/O (P00-P07和 P10-P13)的状态不同、P06和 P07  为低电平(约0.1V)、其他为 高电平(约3.2V)、而上电时 I2C 设置输出初始。


 我们如何在加电时通过 I2C 设置输出初始化来保持 I/O 的状态为高电平?


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    似乎在此主题上创建了几个线程。 我通过这里的另一个主题进行了响应:

    e2e.ti.com/.../2690154

    让我们通过该原始线程进行跟进、以使事情变得简单。 不过、如果我错过了任何新问题、请告诉我。

    此致、
    最大