This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91D176:关于 DS91D176

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728757/ds91d176-about-ds91d176

器件型号:DS91D176
主题中讨论的其他器件:SN65MLVD206

尊敬的支持团队:

在 DS91C/D176 d/s 中、真实表格显示了正在发送或接收的芯片。   与 SN65MLVD206 BU 一起检查时、可能 会同时发送和接收。 客户想要发送数据并接收回,DS91C/D176是否可以这样做? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vera、

    DS91C/D176可同时驱动和接收。 它们是否在 A 和 B 两端具有100欧姆端接电阻? 如果不是、他们应该考虑添加一个来帮助解决潜在的反射。

    此致、
    相位