This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983:Thunderbolt 的 PD 功能

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B, TPS65982, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728318/tps65983-pd-function-of-thunderbolt

器件型号:TPS65983

尊敬的:先生



您能否提供 用于仿真的 TPS65983B SPICE 模型?

TPS65982、TPS65983和 TPS65983B 的功能有何特殊区别?

在 Thunderbolt 的 PD 设计中、我们只需要执行5V3A 输出的功能。 是否有比 TPS65983更简单的 IC 建议?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们相信、

    我们没有任何适用于 TPS65983B 的 SPICE 模型、因为它是一个复杂的器件、没有 SPICE 模型可以真正模仿器件并在实际场景中表现出来。

    就 TPS65982、TPS65983和 TPS65983B 而言、它们是具有相似功能集但略有改动以满足特定要求的新一代器件。

    如果您希望将 PD 控制器用于 Thunderbold、我建议您查看 TPS65987D。 这是我们产品系列中的最新器件、支持最新的 Thunderbolt 规范。

    如果您的问题得到解答、请单击"这解决了我的问题"。

    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    您能否简要介绍一下 TPS65982、TPS65983和 TPS65983B 这三款器件之间最重要的差异?  从数据表中可以看出、TPS65983和 TPS65983B 的功能和参数似乎是相同的、TPS75982和 TPS65983B 引脚对引脚和电路兼容的。

    没有任何 PD 控制器只是一个5V3A 输出芯片、对吧? 因为我要寻找的是最便宜、最简单的解决方案。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我们相信、

    TPS65982是最早的器件、可与 TPS65983和 TPS65983B 引脚对引脚兼容。 但是、所有这些器件运行的固件版本略有不同、以满足不同的终端要求。 例如、TPS65983B 对 Alpine ridge 器件使用英特尔认证的固件、因此英特尔在其参考设计中推荐使用该固件。

    没有支持5V 电压和 Thunderbolt 的 PD 控制器。

    谢谢、
    Rahul