This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:TUSB1044设置

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728468/tusb1044-tusb1044-settings

器件型号:TUSB1044

您好!

我们将 TUSB1044用于电缆转接驱动应用。 在开始使用 USB 信号进行实际测试之前、我们需要对具有 FPGA 串行器/解串器信号(这些不是 USB)的器件进行初步测试。

我们将在 FPGA 中生成 PRBS 序列并将其提供给 TUSB1044的其中一个通道、并检查我们是否可以在 TUSB1044的另一侧获取输出。 我们在 TUSB1044的另一侧观察不到任何信号、并尝试了所有开关设置组合。 在一个设置中、我们看到了从 USB Exerciser 生成的 LFPS 信令、在 DIR0 = 1和 SLP_S0#1的情况下、在 TUSB 的另一侧观察到。  

1. TUSB1044是否允许使用任何通用串行器/解串器信号而不是 USB/DP?

2.设备协议是否可以识别?

我们使用 GPIO 模式、开关设置为 DIR0 = 1、SLP_S0#= 1、其余全部为0。

谢谢、

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveen

    请设置 DIR1 = H、DIR0 = L、CTL1 = H、CTL0 = L、FLIP = L、HPD = H、这会将 TUSB1044配置为自定义交替模式。 您可以根据数据方向将 SWaP 配置为低电平或高电平。

    TUSB1044不关心协议、但您需要确保 TX 和 RX 之间具有正确的共模电压、是交流还是直流耦合 FPGA 和 TUSB1044之间的链路? 我建议交流耦合链路。 您需要将 TUSB1044输出与示波器进行交流耦合。

    您运行的 PRBS7数据速率是多少?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的回复。

    我们根据 TUSB1044参考设计使用交流耦合。 我们使用220nF 和330nF 电容器、如 TI 评估板原理图所示

    2、PRBS7使用10Gbps 数据速率

    我们将根据您的建议设置开关、并确定线路的范围。

    我还有其他问题:

    如果我们启用 I2C 模式、GPIO 引脚是否也可以与 I2C 一起用于配置设置、或者在启用时仅 I2C 工作。 ?  

    谢谢、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen

    TUSB1044只能通过 I2C 寄存器进行配置。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    非常感谢。 根据您的设置、我们可以看到数据流经驱动器器件。 我们使用了 GPIO 模式。  

    谢谢、

    Naveen