This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:需要 TCA8418的驱动程序代码示例

Guru**** 2933090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418, TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728658/tca8418-need-the-driver-code-examples-for-tca8418

器件型号:TCA8418
主题中讨论的其他器件: TM4C123GH6PZ

大家好、TI 团队

我需要 TCA8418的 I2C 驱动器接口代码、这与 Tiva C 系列控制器 TM4C123GH6PZ 相连接

我们非常需要此示例代码、因为项目的周转时间很短。 如果我们能够获取 USB、I2C、SPI、ADC、CAN、 将会大有帮助

提前感谢

拉特纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ratna、

    很遗憾、我不知道 TI 提供的此器件的官方驱动程序、但看起来、如果您在互联网上搜索"TCA8418驱动程序"、您将能够找到一些开源驱动程序代码。

    此致、
    最大