Other Parts Discussed in Thread: BQ25708, TCA9800, TCA9802, TCA9801
主题中讨论的其他器件:BQ25708、 bq20z65、 TCA9802、 TCA9801
我的设计包括 SMBus 实现、包括智能电池、TI bq25708 BMS IC 和我的主机处理器。 作为本设计的一部分、我需要电池在主机处理器关闭时能够与 BMS 通信(电池会定期发送数据包、告知 BMS 需要什么充电电压和电流)、 但是、所有3个器件都能够在处理器开启时进行通信。 我遇到的问题是、当处理器断电时、SMBus 上拉电阻器将尝试通过其保护二极管向处理器反馈。
TCA9800是否是解决此问题的合适解决方案、或者是否有其他更适合此工作的 IC?
我的计划是将 A 侧连接到处理器、EN 线连接到与 VCCA 相同的电源、而 B 侧连接到 BMS 和智能电池、VCCB 由与充电电路相关的3.3V 电源供电。 我不清楚的一点是、如果电池偶尔作为主器件接管总线、如果它位于 B 侧、则会出现问题。
谢谢