This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0002:LMH0002 DVB-ASI

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728308/lmh0002-lmh0002-dvb-asi

器件型号:LMH0002


请参阅数据表上的典型应用/SDO (串行数据补码输出)侧输出为 BNC 连接、尽管有些器件可以识别信号、而有些器件无法识别。

/ SDO 为负极性、DVB-ASI 为正极性我必须在那里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DVB-ASI 与 SDI 不同、极性敏感。 如果在系统侧、正50欧姆信号进入 SDI+、负 信号进入 SDI-、那么我们应该在75欧姆侧使用 SDO+。 这取决于系统侧50欧姆连接的方式。

    此致、、、Nasser