This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:我们可以在哪里获得控制 TCA9548APW & Amp;TCA9555示例代码?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, PCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728312/tca9548a-may-we-know-where-can-get-control-tca9548apw-tca9555-sample-code

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件:TCA9555、 PCA9555

你(们)好,先生  

因为我的客户没有使用 TCA9548APW 和 TCA9555体验。

我们是否可以为2个器件提供示例代码(简单示例 C 程序代码)?

从哪里可以获得它?

                            令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    我们通常不会为器件提供代码。 您可以在 Google 上搜索一些代码/驱动程序。 为了简化搜索、您可以搜索 PCA9548和 PCA9555、因为 NXP 驱动程序/代码也适用于我们的器件。

    现在、我最近在 Arduino 中进行了编码、Arduino 是基于 C++的、因此我可以为您显示一个带注释的示例。

    注意:我正在使用称为 Wire 的库来调用函数。

    初始化值:

    示例代码:

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    -Bobby