This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86寄存器0x79~0x88

Guru**** 2768965 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727162/sn65dsi86-sn65dsi86-reg-0x79-0x88

器件型号:SN65DSI86

尊敬的先生:

关于 SN65DSI86、寄存器0x79~0x88中的信息是什么?
如何使用这些数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    以下是可使用 AUX WDATA 和 RDATA 从下游 eDP 器件获取或提供给下游 eDP 器件的一些信息:
    EDP 下游 DPCD 功能(通道数、数据速率、显示身份验证方法等)
    2.显示的 EDID 信息、如本机分辨率(通过 AUX 事务通过 I2C 获得)
    3.链路训练和状态
    4. MCC 控制

    有关这些数据类型的详细信息、请参阅 DP 和 eDP 规格。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢您的回复。
    关于这些信息、如何知道 DPCD/EDID/Link 培训/MCC 是哪个寄存器或数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    您可以通过访问接收端的不同 DPCD 寄存器地址来读取数据。 例如、地址0x00001h 是最大链路速率、而地址0x00002h 是最大通道数。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢!
    您能否 提供 DPCD 寄存器映射?
    如何 从 DSI86寄存器0x79-0x88读取 EDID? 哪 一个地址可以读取它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    EDID 读取示例请参阅 DSI86的第33页。

    有关 EDID 的详细信息、请参阅 VESA EDID 规格。

    有关包括寄存器映射在内的 DPCD 详细信息、请参阅 VESA DP1.2规范。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    谢谢。
    EDID 为128位(包括校验和)。
    我们可以在读取八次(0x79-0x88)后获取所有 EDID 信息、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    SN65DSI86允许的最大读取大小为16字节、这意味着必须将 EDID 的读取分成16字节的块。 因此、您必须读取8次才能完成 EDID 读取。

    谢谢
    David