This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:封装检查

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727811/tusb211-package-check

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB212

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们需要检查 TUSB211封装尺寸。

因为我们的布局团队需要固定值(如6*0.4),

不 是范围(8*0.4/0.2)、(12*0.15/0.25)、(4*0.4/0.6)

那么、您可以帮助检查修复值吗? 如 8*0.3+-0.1。 0.3是固定值、因此对我们来说是可以的  

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng

    对于布局、请让您的布局团队参考 TUSB211数据表示例电路板布局页面中列出的尺寸。

    为了获得更好的性能、我还建议使用 TUSB212而不是 TUSB211。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    我们了解布局可以参考10.2布局示例

    但实际上、我们需要构建符号文件、因此我们需要 IC 固定引脚大小。

    如1.2、0.4、是固定值。

    但是 (0.2-0.4)、(0.15-0.25)、(0.4-0.6)是范围值

    我们的符号文件无法使用范围值。

    我们知道 存在容差、因此我需要确认(0.2-0.4)固定值为0.3、然后 容差为+1??

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng

    请使用此图。 您也可以通过以下链接下载 TUSB211 CAD 文件:   并使用 Ultra Librarian 软件将 CAD 文件导出到适当的封装中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    谢谢、下面还有一个问题。
    阻焊层定义、图中建议的尺寸是阻焊尺寸还是铜箔尺寸?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    非阻焊层 DEFINDED 图是正常的。 它使铜焊盘的尺寸符合图纸中列出的尺寸、铜焊盘周围的焊层间隙为0.05mm。 这将为您提供焊层焊盘之间的间隙为.3mm。 有些制造厂家需要的不仅仅是这种情况、因此在这种情况下、您可以使用 Soder 掩码定义选项。 这使得铜焊盘的尺寸成为图纸中的推荐尺寸、但随后您将使用0.05mm 焊层覆盖铜焊盘。 然后、这将在焊盘之间为晶圆厂提供一个0.4mm 的焊层。 焊盘的尺寸将为0.05mm、但当焊锡膏涂抹时、焊锡膏有时会烧毁焊层的边缘、您将会获得因焊层覆盖层而丢失的一些铜焊盘。

    谢谢
    David