This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232:单通道 RS232?

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3221E, TRSF3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728512/trsf3232-single-channel-rs232

器件型号:TRSF3232
主题中讨论的其他器件:TRSF3221E

大家好、团队、

我的客户打算使用 TRSF3232EIPWR,但他们只需要单个通道,他们想知道 TI 是否有与 TRSF32EIPWR 类似的单通道器件?

谢谢、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    TRSF3221E 在性能上类似于 TRSF3232E、但仅采用单个 TX/RX 对。

    此致、
    最大