This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1400:CAN TVS1400可经受1小时过压测试

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728317/tvs1400-can-tvs1400-withstands-a-1hr-overvoltage-test

器件型号:TVS1400

您好、先生、

  如果我在电源输入端使用 TVS1400、 然后进行22V 电源输入等过压测试一小时。

  器件是否会老化?  

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、可能性更大。 TVS1400不适用于直流应用、而是用于瞬态事件。 理论上、如果您具有极低的电流源、则它可以承受、但在22V 电压下、TVS1400处于高导电性模式、并将消耗尽可能多的电流。