This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:PCA9555中的上电复位

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727971/tca9555-the-power-on-reset-in-pca9555

器件型号:TCA9555

大家好、

我对数据表中有关上电复位的描述感到困惑。

有一个说明:之后、Vcc 必须被降低至0V、然后在一个电源复位周期内恢复至工作电压。

因此、对于上电复位、这意味着我需要首先将 Vcc 设置为0V、然后斜升 Vcc。 正确吗?

我还发现电压的变化如下:

这是否意味着、在前面的中、我们还需要将 VCC 降至0.2V 以下、然后斜升 VCC 以复位芯片?

2 、这种变化的目的是什么? 芯片中是否有任何芯片变化或精神变化?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    是的、听起来您的理解是正确的。 为了确保上电复位功能正常工作、应确保 VCC 电压一直降至0V。此时内部节点将完全放电、这对于复位功能非常重要。

    数据表之前规定的最小电压为0.2V。 该值是通过强制 VCC 电平为最小电压的测试确定的。 但是、在许多应用中、循环通电实际上会导致 VCC 变为高阻抗、而不是驱动为低电平。 这对内部电路的影响不同-强制 VCC 电平为低电平可提供一条低阻抗路径来快速漏掉任何存储的电荷、而保持 VCC 悬空仅提供一条高阻抗(泄漏)路径来漏电荷。 因此、我们建议、如果 VCC 具有高阻抗、用户应确保其衰减至0V、以确保所有内部节点均已放电。 修改了数据表、使这一点更加清晰、而不是因为器件发生了任何物理变化。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    非常感谢您的回复。

    根据您的陈述、您的意思是在许多应用中、因为 VCC 在许多应用中处于高阻抗状态、因此强制 VCC 为0.2V 无法确保快速耗尽存储的电荷。 因此、为了确保上电复位生效、我们将0.2V 调整为0V。

    正确吗?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey、

    是的,这是正确的,尽管我要作一个小的澄清。 如果 VCC 被强制(通过低阻抗)至0.2V、它应该起作用、但是如果它是高阻抗并且允许浮动至0.2V、那么它可能不起作用。 在这种情况下、您应该让它浮动到0V

    最大