This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR120:预加重和信号缓冲

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728248/ds25br120-pre-emphasis-and-the-signal-buffering

器件型号:DS25BR120

大家好、团队、  

我有一位客户提出了以下问题、我希望得到答案。  

目前、客户的设计在 IN+上使用100MHz 时钟、在 IN-上使用0伏信号。 当查看此特定配置中的输出时、Out +/-看起来就像缓冲信号以消除振荡一样。 当进行 IN-与 IN+相反、意味着100MHz 不是、输出看起来更干净。

请您详细解释一下吗?

谢谢!

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    客户如何设置100MHz 时钟信号的共模?

    信号振幅是多少?

    LVDS 输入被设计成由连接的输出提供输入共模、所以这种类型的不平衡信号会导致意外行为。

    此致。

    Lee