This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:I2C 缓冲器应用

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728497/tca9509-i2c-buffer-application

器件型号:TCA9509

尊敬的团队:

我们有一个有关 TCA9509DGKR I2C 缓冲器的查询。

现在、我们是否可以将此 I2C 缓冲器用于 UART 应用。  

此致、

Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、

    我假设您的 UART 具有 TX 输出、该输出使用推挽输出驱动器和接受 CMOS 逻辑输入的单独 RX 输入来提供单端逻辑信号-这一切都正确吗? 如果是、则可以使用 TCA9509。 不过、您应该记住以下几点:

    -您应该确保 UART、I2C 缓冲器和任何其他需要相互连接的器件的输入和输出高电平和低电平规格之间兼容。

    -由于 TCA9509的"B"侧输出仅采用下拉驱动器、因此需要上拉电阻。 上拉电阻值将影响低电平电压的值以及低电平到高电平转换的时序。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大