This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5500:使用 ISO5500查询外部缓冲器电路

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727617/iso5500-query-of-external-buffer-circuit-with-iso5500

器件型号:ISO5500
主题中讨论的其他器件: ISO5452

Hiii、

      我正在使用德州仪器  ISO5500设计 IGBT 栅极驱动器。 在我的应用中,我需要更高的拉电流和灌电流,这就是我使用外部电流缓冲器的原因,它也被连接了。 该电路  

 ISO5500 数据表第34页中的建议值。  在分析 缓冲电路时 ,当 PNP 晶体管处于运行状态时,NPN 晶体管上的电压 VEB 将超过25V。 但是 、晶体管的 VEB 的数据表值仅为5V、这意味着它将失败。 PNP 晶体管在运行时也存在同样的问题。 请解决我的问题。 如果需要、请告诉我。

e2e.ti.com/.../7563.iso5500.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    感谢您的联系。 下面的电路可以帮助解决该问题。 您还可以在 BJT 集电极和电源轨之间移动栅极电阻器。  

     

    我们推荐在新设计中采用与 ISO5500功能类似的 ISO5452。  

    请告知我们任何问题。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii Xiong、

              首先,我想知道我在前面的帖子中提到的对电路的分析是否正确。 如果 TI 在其数据表(ISO 5500、第34页)中正确地推荐了电路、  我的应用需要具有 不同 Rgon 和 Rgoff 电阻 器的外部电流缓冲器、这对于您建议的电路是不可能的、我不想使用与 Rgoff 电阻器串联的二极管来针对不同 Rgon 和 Rgoff 电阻器使用推荐的电路。  我的应用是 IGBT 栅极驱动、驱动器 IC 应使用双极电源(+15V 和-10V)。与 ISO5500相比、ISO5452具有哪些额外特性。  

    注:请说明 以下电路的电路分析,特别是 PNP 晶体管工作时 NPN 晶体管的发射极到基极的电压和  NPN 晶体管工作时 PNP 晶体管的发射极到基极的电压。 如果可能、使用波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    这是我打算使用的电路。 该电路可支持单独的导通和关断电阻器。  

    ISO5452是我们最新推出的隔离式栅极驱动器产品、具有增强的隔离性能和更高的 CMTI。

    对于图72、由于 BJT 转换时间、反向 VBE 电压可能会高达(VE2-VCC2)。 但是、该电压只能持续有限的时间。   

    此致、