This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:建议使用螺钉固定的电缆(如果存在)

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727116/ds92lx1621-recommendation-cable-with-fasten-by-screw-if-it-is-existing

器件型号:DS92LX1621

您好!

客户正在考虑使用 DS92LX1621、但无法找到通过螺钉固定到连接器的低成本电缆。

如果您知道一些电缆、请告诉我。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文俊弘

    您使用的是哪种连接器、客户当前使用的是什么? 目前、我们对低成本电缆没有任何具体建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    客户是新尝试用于此应用的客户、因此不熟悉电缆。 由于存在较大的振动、因此需要通过螺钉固定、或者电缆不会从连接器脱落。 这方面我们似乎无能为力。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文俊弘

    这是正确的、我们没有针对此应用的建议。