This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF210:适用于 CPRI 选件10

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF210, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728075/ds250df210-for-cpri-option-10

器件型号:DS250DF210
主题中讨论的其他器件: DS250DF230

您好、Nasser - San、

感谢您的支持。 关于以下主题、

我们的客户正在考虑采用24.33024Gbps 的 DS250DF210。 请告诉我 该寄存器的建议设置。

此致、

敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、敏雪-圣、

    我们刚刚发布了适用于 CPRI 应用的产品。 24.33Gbps 是子速率之一、客户需要选择该子速率。 请访问 TI.com 并申请 DS250DF230数据表和其他设计文档。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser -San、
    感谢您提供信息。 我们是否可以将 DS250DF210用于24.33Gbps、因为 DS250DF230尚未发布。
    此致、
    敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、敏雪-圣、

    DS250DF230现已发布、面向 CPRI 应用。 请申请设计文档、您将能够
    检查此数据速率的设置。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nassaer-San、
    我已申请设计文档。 我可以将 DS250DF230设计文档应用于 DS250DF210吗?
    此致、
    敏雪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请给我发送电子邮件、我们可以快速为您提供数据表。 最好使用实际数据表。

    此致、Nasser