This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215:眼图缺陷解释

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727159/tusb215-eye-diagram-defect-interpretation

器件型号:TUSB215

您好!

我已采用以下眼图
(我已经知道我的设计存在高电容和高串联电阻的问题、但这并不相关、我知道这一点)

这是不对 TUSB215进行操作的图、但您已经可以看到两个本能的上升沿
和两个分离的顶部和底部电压电平。

使用信号调节器后、单独的信号路径会变得更糟、这并不是一个意外。

那么、我的问题是、是否有人知道这种信号到底会导致什么。
在我看来,这似乎是一个时间问题,但我不知道造成这一问题的原因。  

感谢您的帮助、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 源信号可能具有周期到周期抖动、这会导致两个边沿。 TUSB215是一款转接驱动器、无法修复此计时问题

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我知道转接驱动器无法改善此类信号。 为了更好地理解、我添加了图片。
    我只需找到失真源并在信号传输到转接驱动器之前将其移除

    在添加硬件之前、源信号似乎正常。 我不认为这是一个被动因素导致了这种情况。
    您有什么想法、或者您以前是否看到过这样的失真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的电源干净、则噪声可能来自硬件上的电源
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您之前是否曾看到过由电源导致的 USB 信号周期性失真?  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、电源是抖动的主要来源、因此需要在每个电源引脚上使用去耦电容。